例如航空航天系统等贵重资产必须在运输到最终装配地点或客户现场时受到监控和保护。为了解决常规解决方案的局限性,保护贵重资产,OMEGA 开发了一套装有无线传感器的自动数据采集系统。我们提供的持续与主动监测系统,能够让您在敏感资产受到损害前,采取相应的预防措施,尽量减少指定环境的任何偏离所造成的影响。
问题
航空航天工程师们很清楚,贵重资产,如控制面板组件、推进剂贮箱、推进剂燃料,其生产、储存与运输的各个阶段都必须维持一定的受控环境。例如,如果贵重资产在储存期间暴露于极端湿度或温度下,会对敏感元件造成无法弥补的损害,从而可能导致数百万美元的损失。更糟糕的情况是,如果缺陷未被及时发现,可能在操作过程中引起灾难性的故障。
资产监控的常规方法是将被动温度/湿度监测仪附着在库存物品上。但这需要定期对所有库存物品进行人工检查,费工费时,也容易出现人为因素所导致的错误。因为它只是对已经发生的问题做出反应,所以不是一个连续的监控解决方案。行业需要的是一个积极主动的、预防性的策略。
资产监控的常规方法是将被动温度/湿度监测仪附着在库存物品上。但这需要定期对所有库存物品进行人工检查,费工费时,也容易出现人为因素所导致的错误。因为它只是对已经发生的问题做出反应,所以不是一个连续的监控解决方案。行业需要的是一个积极主动的、预防性的策略。
解决方案
OMEGA 已成功开发出ZW无线监测系统,可提供对于贵重航天资产(如火箭发动机)的保护至关重要的数据保障和安全服务。
OMEGA所提供的强大的解决方案包括安装单个传感器节点,定期对环境信息进行采样,发送给接收器,建立并维护所有采样数据的完整数据库。除提供现场监测以外,即使在运输过程中将探测装置从无线环境中移除,系统也能够进行连续监测。所获得的监测结果是贯穿资产整个生命周期的一个完整的审计跟踪信息。
OMEGA所提供的强大的解决方案包括安装单个传感器节点,定期对环境信息进行采样,发送给接收器,建立并维护所有采样数据的完整数据库。除提供现场监测以外,即使在运输过程中将探测装置从无线环境中移除,系统也能够进行连续监测。所获得的监测结果是贯穿资产整个生命周期的一个完整的审计跟踪信息。
结果
OMEGA的ZW系列产品具有多方面的优势,包括数据保障、数据安全和电源管理。数据丢失可能会发生在多个层面:无线传输过程中的数据丢失、接收器的数据丢失或以太网连接过程中的数据丢失。虽然这些类型的故障通常很快会得到纠正,但停机期间的信息丢失会使数百万美元的贵重材料处于危险之中。OMEGA® ZW系列无线接收器会向发射器确认数据已被正确接收,并在需要的时候进行自动重传。系统一旦恢复,每一个潜在故障点上的数据记录都可以用以恢复信息。此外,断电保护功能让用户在拔下温度和湿度传感器的同时,可以不间断记录贵重材料运输过程中的环境数据。因此,该系统可提供连续监测。
网络安全是一个所有行业都需要着重关注的问题,但对航空航天和军事供应商尤其重要。虽然环境数据本身可能不会引起竞争对手的兴趣,但与数量、日期和物料流程有关的推断信息可能会非常敏感。ZW系列产品提供了完整的128位SSL加密措施以防止任何入侵。
无线产品的电源管理尤其是延长电池寿命一直是人们所关注的问题。ZW系列产品能够基于超过指定阈值的测量数据以及允许突发式传输的本地数据记录,采用自适应传输速率,以最大限度地延长电池寿命。该电源管理功能通过延长产品寿命和减少维护成本,从而降低了系统的使用成本。
网络安全是一个所有行业都需要着重关注的问题,但对航空航天和军事供应商尤其重要。虽然环境数据本身可能不会引起竞争对手的兴趣,但与数量、日期和物料流程有关的推断信息可能会非常敏感。ZW系列产品提供了完整的128位SSL加密措施以防止任何入侵。
无线产品的电源管理尤其是延长电池寿命一直是人们所关注的问题。ZW系列产品能够基于超过指定阈值的测量数据以及允许突发式传输的本地数据记录,采用自适应传输速率,以最大限度地延长电池寿命。该电源管理功能通过延长产品寿命和减少维护成本,从而降低了系统的使用成本。