omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

温度测量

温度测量简介

可以通过多种不同的传感器进行温度测量。所有传感器均借助检测某物理特性的一些变化来测定温度。工程师常用的六种类型的传感器包括:热电偶、电阻式温度探测器(RTD和热敏电阻)、红外辐射器、双金属装置、液体膨胀式装置和物态变化装置。

为您的应用选择合适的温度测量仪器

顶部
热电偶温度测量传感器热电偶温度测量传感器
热电偶主要由两根不同材质的金属片或金属丝组成,这两个金属片或金属丝的一端接合在一起。接合处温度的变化会引起另外两端之间电动势 (emf) 发生变化。随着温度升高,热电偶的输出电动势会增大(虽然不一定呈线性增大趋势)。
电阻式温度探测器 (RTD)电阻式温度探测器(RTD)
电阻式温度探测器利用材料的电阻随温度的变化而变化这一原理。它的两种主要类型为金属设备(通常称为RTD)和热敏电阻。顾名思义,RTD依赖于金属材料电阻的变化,即金属材料的电阻随温度升高几乎呈线性增大趋势。热敏电阻基于陶瓷半导体电阻的变化,即电阻随温度升高呈非线性减小趋势。
红外温度测量装置红外温度测量装置
红外传感器属于非接触式装置。它们通过测量材料发射的热辐射来测定温度。
双金属温度测量装置双金属温度测量装置
双金属温度测量装置利用的是不同金属间热膨胀率的差别。两种不同金属制成的金属片粘合在一起。金属片受热时,一端会比另一端膨胀得更明显,由此引起的弯曲通过机械连杆机构转换成指针所指示的温度读数。此类温度测量装置携带方便、无需电源,但其精度通常不及热电偶或RTD并且无法记录温度。
液体膨胀式温度测量装置液体膨胀式温度测量装置
液体膨胀式温度测量装置(家用温度计是典型的液体膨胀式温度计)一般分内两大类:水银温度计和有机液体温度计。此外,有一些膨胀式温度计采用气体代替液体。水银会污染环境,因此有些法规会对含水银装置的运输有所限制。液体膨胀式传感器一方面无需电力,没有爆炸风险,即使重复使用依然可靠。而另一方面,此类温度计生成的数据不易记录或传送,并且不可用来进行点测量。
物态变化温度测量装置物态变化温度测量装置
物态变化温度传感器由标签、颗粒、蜡笔、漆或液晶等构成,一旦达到一定温度,这些物质的状态就发生变化。例如,它们与疏水阀一起使用,当疏水阀超过一定温度时,附于其上的传感器标签上的白点就会变黑。响应时间通常为几分钟,因此此类传感器常常无法响应瞬时温度变化。与其它类型的传感器相比,其精度更低。此外,除液晶显示器之外,物态的变化是不可逆的。即便如此,当需要确认一台设备或一种材料的温度未超过一定水平时,例如在产品运输过程中出于技术或法律原因,物态变化传感器十分方便。
温度测量 | 技术参考
温度测量实用准则 实用温度测量 光纤温度测量 红外线温度测量的理论和应用 非接触式温度测量的理论和应用 介绍 . . . OMEGA的温度测量和控制术语表
400-820-0559