购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

带状加热器

带状加热器简介

带状加热器的应用

OMEGALUX™带状加热器主要用于对流式空气加热和夹紧式安装。无论哪种应用,在选择带状加热器时都必须考虑两个重要因素:
  1. 一个是合适的护套材料,其用于抵御过程或环境中固有的任何锈蚀和氧化作用,并承受所需的温度。标准护套材料包括防锈铁、铬钢以及镍铬铁合金(仅限NS系列)。不锈钢和蒙乃尔合金护套需要额外收费。最大工作温度和最大护套温度如下所示。
  2. 一个是元件的功率密度,即加热区域每平方英寸的功率值。加热沥青、糖浆以及其它导热性较差、较为浓稠的物质时,应选择较低的功率密度值;而加热空气、金属以及其它导热材料时,该参数可以更高。(参见以下曲线以确定允许的功率密度)。
陶瓷绝缘通道型带状加热器

选择合适的带状加热器

顶部

尺寸和额定值的选择


“技术部分”列出了如何计算某一应用中的总热量需求。如果需要帮助,请联系OMEGA应用工程师,他们将竭诚为您解决加热方面的问题。一旦确定了总热量需求,就可以决定数量、尺寸和额定值。应规划足够的加热器,以满足某一过程对均一温度的要求。温度控制型传感器应夹紧到工作表面上,以便进行精确控制。对于空气加热型应用,应将传感器放置在需达到所需温度的位置,但不能距离热器过远,以免出现下冲和过冲。

在暂时选择了特定的加热器尺寸和额定值之后,必须根据相关曲线进行功率密度检查。例如,额定功率为1500瓦的OT-4315铬钢护套加热器的功率密度为11瓦/平方英寸,可以在1200℉的护套温度下运行。如果夹紧到运行在600°F下的工作表面,图C-1显示最大允许功率密度为12瓦/平方英寸,而OT-4315的功率密度低于所允许的最大值,因此能够以良好的夹紧状态达到较长的使用寿命。如果所选加热器的功率密度高于图形规定的功率密度,可以考虑以下替代方案:

  1. 使用更多功率密度较低的加热器来获得所需的功率容量(kW)。
  2. 降低因减少热量损失以及实现更长加热时间所需的功率容量(kW)。

选择带状加热器

顶部
陶瓷翅片带状加热器陶瓷翅片带状加热器
翅片带状加热器具有卓越的高效性和可靠性,可作为热源用于数百种工业和商业应用。它们既可用于强制对流式空气加热,也可用于自然对流式空气加热。
陶瓷绝缘通道型带状加热器通道型带状加热器
通道型带状加热器久经考验,具有出众的高效性和可靠性,可作为表面加热热源用于数百种工业和商业应用。借助矩形管,能够在铣槽中使用时与表面完全接触,提供最大的热转递面积。
云母绝缘带状加热器云母绝缘带状加热器
这是一款经济、实用、可靠的热源,能够为平面提供均匀的热传递。云母绝缘带状加热器适用于数百种工业和商业加热应用。

了解更多有关带状加热器的信息

加热器选择列线图 图1

空气加热用带状加热器的选择

1.在(D)上选择所需最大工作空气温度
2.根据工作条件选择铬钢护套或防锈铁护套(E点)
3.在(D)点和(E)点间绘制一条直线,在(F)上得到允许的最大每平方英寸瓦特值
4.选择长度符合需要且功率密度相当或更小的加热器
加热器选择列线图 图2

夹紧式应用带状加热器的选择

1.在(A)上选择所需最大工作温度
2.根据工作条件选择铬钢护套或防锈铁护套(B点)
3.在(A)点和(B)点绘制一条直线,在(C)上得到允许的最大每平方英寸瓦特值
4.选择长度符合需要且功率密度相当或更小的加热器
加热器选择列线图 图2

翅片带状加热器功率密度的选择

1.在A上选择所需最大空气温度
2.选择适合工作条件的护套材料
3.在B上选择预期的最小空气流速。注意:自然循环相当于每秒一英尺
4.在A和B上所选的点之间绘制一条直线,在C上得到允许的功率密度
5.选择长度符合需要且功率密度相当或更小的加热器
所需工作温度较高时,必须限制功率密度,以防超出最大护套温度。每款带状加热器的功率密度均可在“订购指南”表中查阅。

通常,导热率低的粘性材料需要较低的功率密度。较为稀薄的液体以及高导热性材料可以使用较高的功率密度。如果材料的散热能力较低,会因过热而导致元件提前损耗。此外,材料还可能因过热而烧焦、碳化或发生化学结构变化。