omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

面板仪表

面板仪表简介

面板仪表是以数字或模拟形式显示输入信号的仪器。许多面板仪表还包括报警选项,并且可以连接至计算机,向其中传输数据到计算机的能力。面板仪表通常具有以太网选项,允许通过局域网(LAN)甚至互联网访问面板仪表的读数

现代数字面板仪表是显示重要的过程信息的高度灵活的工具。面板仪表可以从温度传感器直接接收输入,也可以处理直流电压和电流。它还可以配置显示广泛的工程单位,是设计和建造工厂自动化或过程控制设备的福音。
Digital Panel Meters
数字面板仪表

了解更多关于面板仪表的信息

数字和模拟面板仪表

面板仪表包括数字型和模拟型。由于数字型面板仪表的易读性和易用性功能,使其一直在不断取代模拟型面板仪表。在较老的设备或应用中,仍然可以找到模拟型面板仪表的身影,但其读数通常限于两位数,因此将其精度降低到1-2%的范围。
Standard DIN Cutouts for Panel Meters

标准尺寸

由于面板仪表通常安装在仪表板中,因此面板必须具有容纳面板仪表的开口。为便于更换不同型号的面 板仪表,大部分面板仪表均采用标准的 DIN 尺寸设计。最常用的 DIN 尺寸如下所示。

面板仪表的类型

顶部
温度和过程面板仪表 温度和过程面板仪表
这种最常用的面板仪表类型接收单一输入信号并提供该信号的数字显示。这些仪表通常接收来自温度传感器(如热电偶RTD)的输入信号以及过程信号(如4-20 mA、0-5 Vdc 和 0-10 Vdc)。
积算器 累加器
累加器是一类提供一定时间内输入信号累积值的面板仪表。累加器常用于脉冲输入以提供脉冲的数量。它通常应用于流量测量应用中。
大显示屏面板仪表 大屏显示面板仪表
当必须从远处看到显示内容时,通常会使用大屏显示面板仪表。OMEGA的ILD系列的特点在于所显示的数字高度达4英寸。
多输入指示器和扫描器 多路输入指示器和扫描仪
OMEGA拥有多款可以接收多路输入的面板仪表。其中一些仪表可以通过按下仪表正面的按钮来切换通道,另外一些仪表则可以自动扫描一连串的通道。OMEGA的CN612最多可接收12路温度输入。
台式仪表 台式仪表
OMEGA还提供可内置于台式柜中的面板仪表。台式柜携带方便,通常用于实验室应用。
壁挂式仪表 壁挂式仪表
对于无法使用面板的应用情况,OMEGA还提供了壁挂式指示器。台式柜携带方便,通常用于实验室应用。
模拟仪表 模拟仪表
在过去,大部分仪表均为模拟仪表,但随着数字技术的到来,模拟仪表已变得十分少用。模拟仪表为度盘式仪表,如大部分汽车上所使用的速度计。然而,在一些应用中,仍然在使用模拟仪表。
400-820-0559