omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

图表记录仪

图表记录仪简介

图表记录仪是用于记录各种过程信号和电信号的仪器。最传统的图表记录仪在纸上记录数据。纸张在记录笔下传送,并根据信号大小按比例偏移记录笔。最终生成数据图形或图表。图表记录仪具有单通道或多通道型(单笔或多笔)以及各种配置。今天的许多图表记录仪还可以采用数字格式记录信息,以便下载到计算机中。

市场上有几十种数据记录仪型号,价格不等。极端情况已经不复存在,大多数数据记录仪可以分为简单、中等或复杂类型。例如,近年来,传统的模拟图表记录仪已经与数据记录仪集成在一起,并且大多数产品类别已经增加了基于计算机的功能。
chart recorder

了解更多关于图表记录仪的信息

图表记录仪的典型用途

在生产工厂中,图表记录仪随处可见,它用于跟踪温度、压力、流量、pH和湿度等变量。与此同时,在实验室中,则使用图表记录仪来监测在测试、诊断、统计分析和其他需要图形记录的作业中所产生的科学数据和工程数据。

应在何时使用图表记录仪?

当要跟踪的过程涉及不需要基于计算机的界面的有限变量时,仍然可以使用纸和笔。圆形图表记录仪的优点在于其直观性,它可以一目了然地提供在指定时间段内每个选定变量的完整历史记录——真正地连续显示趋势随时间的变化。

选择正确的记录仪

顶部
条带图表记录器 条带图表记录器
条带图表记录器使用纸卷或纸带。工作期间,纸卷或纸带沿直线在一支或多支记录笔下方传送。记录笔随信号的变化而偏移,从而生成图表。条带图表记录器非常适合记录连续的过程。纸带可分段撕下并存档,以备日后参考。条带图表记录器通常用于实验室以及过程测量应用中。
圆形图表记录器 圆形图表记录器
圆形图表记录器以圆形格式记录数据。纸张在一支或多支记录笔下旋转。记录笔根据信号变化按比例偏移,从而生成圆形图表。圆形图表记录器非常适合于设定过程时间已知的分批过程。图表通常设计为按标准时间段(例如 1 小时、24 小时、7 天等)旋转,但许多记录器可灵活支持各种非标准的时间段。
XY 记录器 XY记录仪
XY记录仪接收两路输入,并以这两路输入作为横纵坐标生成图表或图形。它通常用于确定这两路输入之间的关系。例如在化学过程中,可以使用XY记录仪来监测温度对过程压力的影响。
混合记录仪 混合记录仪
混合记录仪既可以用作记录仪,也可以充当数据记录仪。与标准记录仪一样,混合记录仪也可以针对输入生成图表。然而其同样可以与数据记录仪一样,生成数据的数字记录。混合记录仪通常采用多通道设计,但往往由一个打印头来处理所有通道。这使混合记录仪成为了用于多通道系统的一种成本有效的解决方案,虽然其响应时间不如那些在每个通道都配有一支专用记录笔的记录仪。
无纸记录仪 无纸记录仪
无纸记录仪是市面上较新出现的记录仪类型之一。无纸记录仪在记录仪的图形显示器上显示图表,而不是在纸张上打印图表。数据通常可以记录在内部存储器或存储卡中,以便日后传输到计算机。无纸记录仪的主要优点在于,其可以节约纸张并将数据轻松传送到计算机中。

常见问题

顶部

如何选择图表记录仪?

许多应用都适于且需要安装图表记录仪。在选择之前,请确保您已考虑以下问题:
- 需要记录多少路输入?
- 需要记录哪些类型的输入?
- 是否需要在同一台设备上记录不同的输入类型?
- 需要何种类型的记录?
- 多路扫描(需要的最小扫描周期是什么?)
- 是否需要沟通界面?
- 记录仪是台式还是面板安装式?
- 可用的仪器电源是何种类型?
- 除趋势记录之外,是否需要日志类型记录?
- 趋势线是否有颜色区别?
- 是否需要打印消息?
- 记录仪是否可执行报警功能?
- 每个通道有多少个设定值?
- 警报类型(阈值、速率增量)是什么?
- 物理继电器触点是否可用于外部报警输出?
400-820-0559