咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

USB热电偶探头

省去中间的仪表

从使用整卷热电偶线制作连接点并将一端置于冰水中 的年代起,热电偶已有很长的发展历史。今天的热电 偶都包装齐备,通常带有标准化连接器,并包含内置 式冷端补偿。外露接点的一次升级是探头的引入,探 头保护连接点不受物理损坏,还允许在会损坏外露接 点的条件下进行温度测量。探头配备有标准化的连接 器,以方便互连。

即使探头似乎是大多接触式温度测量的理想方案,但 它们仍需连接到仪表、记录器、数据记录仪或打印机 来测量、跟踪和记录温度数据。在许多应用中,我们 非常需要将这些数据传输到PC中以进行分析、打印、 传播和存档。

作为温度测量装置和仪器的领先制造商,Omega Engineering用一系列探头和连接器解决了这个问题, 它们具有USB接口,可直接插到PC上。自由匹配的 软件包从这些装置上读取读数并记录数据。

产品

本文将说明实现与PC直接USB连接的三种Omega 产品。第一种是TJ-USB系列过渡连接热电偶探头, 第二种是RH-USB型传感器,它结合了温度和湿度传 感器,最后一种是UTC-USB通用热电偶连接器,用 于将标准热电偶转换成可接到计算机上的USB装置。 下面完整地介绍每种产品及其功能。

TJ-USB系列热电偶探头

多用途TJ-USB系列产品提供两种不同的温度范围和 探头材料、长度和直径选择,以适应多种不同的测量情况。

探头导线是一根2米(6英尺)长的屏蔽USB电缆,可 以直接连接到PC。热电偶线与铜导线之间坚固的过渡 连接保证了耐用性。请注意探头和导线之间的小圆柱 段。其中包含了将热电偶输出转换成USB格式的电子 部件。

RH-USB湿度/温度传感器

RH-USB湿度/温度传感器设计用于相对湿度和温度为 重要参数的应用。该装置采用小巧的管状设计,并带 有安装套件,非常适合墙壁或管道安装。装置上的一 根2米(6英尺)长USB电缆可将探头直接连接到PC。 RH-USB传感器出厂经过校准,以确保极好的灵敏度、 快速响应和稳定运行。

最后,“Data Log”(数据日志)选项卡 以表格形式显示数据。这些数据可以在刚被收集时实时 显示,也可以从保存的文档中检索。与图形一样,数据 表可以保存和打印。事实上,给定数据集合的视图可以 在图形和数据表之间自由切换。保存的文件与Excel电 子表格兼容,以便在需要其他分析时使用。

UTC-USB通用热电偶连接器

为了满足上述探头不适合的应用或改造应用的需求, 或者只是为了您能使用已有的热电偶,OMEGA设计制 造了UTC-US热电偶连接器。这种新颖又实用的装置可 接收来自9种类型的热电偶的信号,通过所包含的一根 USB电缆将读数传输给PC。UTC-USB提供自动冷端补 偿。它还具有OMEGA独有的专利通用输入连接,可同 时适应标准和微型热电偶连接器。所包含的软件提供热 电偶类型和单位选择,将在下面详细介绍。

TC中央测量和数据记录软件

上述产品都包含免费TC中央软件包。装有此程序的PC 可用作连接在USB端口上的任何兼容探头或热电偶的仪 表、图表记录器或数据记录仪。使用USB集线器最多可 同时连接12个装置。 该软件提供通道配置屏幕来设置每个装置。在此屏幕 上,可以给传感器分配描述、名称或ID;可以选择单位 ˚C或˚F;设置上限报警和下限报警;如果需要,还可以 调整分度号。通过选择“Channels”(通道)选项卡, 可以显示每个传感器的读数和其它信息。最多可同时显 示来自12个装置的数据,每个显示在自己的显示面板 上。 “Chart”(图形)选项卡可唤出一个屏幕,显示图形 化的数据。一个小控制面板可让用户选择哪些通道出现 在图形上、每个通道的线颜色、取样间隔和图形比例。 得到的数据图形可以保存和打印。

总结

无论您是要从头开始建造新系统、更新现有装置,还是 只想将现有温度和湿度测量计算机化,Omega生产的 这些USB兼容产品都提供了一个简单又经济的途径,让 您无需再混合使用仪表、记录器和打印机,而是将所有 这些设备融合到集成且高效的PC结构中。在效率、效 用和便利性方面的收获将使您后悔没有早点使用。

回到温度检测技术参考索引首页