咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

红外测温快速帮助

何时使用红外测温:

表面
  • 太热,使用热电偶无法测量
  • 太大,如不使用大量热电偶无法测量
  • 太大,如不使用大量热电偶无法测量
  • 电位过高,以至于使用热电偶会带来危险
  • 质量太小,以至于热电偶自身将影响未知表面温度
  • 过于脆弱或潮湿,无法使热电偶与之接触
  • 化学性质过于活泼,无法与热电偶或其探头接触
  • 热电偶不适应的大气中
  • 让热电偶或其仪器无法接近
  • 接近产生电场或磁场的干扰

使用红外测温的关键参数
  • 目标光斑直径和距离
  • 目标材质(针对发射率)
  • 固定式或手持式装置
  • 温度范围
  • 响应时间
  • 瞄准系统
  • 环境
  • 观察孔
  • 所需选件

确定红外发射率
  • 采用其它一些方法测量表面温度(停止运动后
  • 在表面粘上遮蔽胶带(发射率为0.95)
  • 在表面钻一个孔,孔深至少为孔径6倍(发射率为0.95)
  • 把表面喷涂成乌黑色(M IR区
  • 在表中查找发射率(最后手段)
回到温度检测技术参考索引首页