咨询热线: 400-619-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

技术信息

如何将铁氧体磁芯与仪器配合使用

OMEGA提供的带内置镍锌铁氧体磁芯的热电偶和RTD连接器可在需要抑制 电磁干扰(通常称为EMI)的时候使用。抑制EMI已成为仪器和控件领域非常 关注的一个问题。这一点在处理和传输电气数据以及来自传感器(例如热电 偶、热敏电阻和RTD)的信号方面尤为重要。这是因为导线、延长线和信号 线通常都会用作天线。OMEGA在我们新的OMEGA铁氧化连接器中提供了一 系列镍锌铁氧化磁芯。这样,用户就可以降低“天线效应”,这种效应会导 致不想要的信号进入仪器和控件。

铁氧化连接器

任何铁氧化磁芯的效率都与所选材料、磁芯上缠绕的线圈数以及电线的总 长度有关。此处所列的OMEGA铁氧化连接器适用于许多常规应用场合。 使用其他铁氧化磁芯以及选择特定的铁氧化磁芯材料,将会显著改进EMI抑 制。虽然OMEGA铁氧化连接器适用于许多应用场合,但EMI抑制量仍会因 应用场合而异。

对于标准OMEGA铁氧化连接器可能难以应对的应用,请咨询厂家。

注:小型的公连接器以及标准型的公和母连接器中内置了铁氧化磁芯。

OMEGATM 盘装仪表和控制器


1) OMEGA盘装仪表和控制器应安装在金属面板内,金属面板应该接地。 (标准的支架面板可自OMEGA 购买。在电磁辐射极强的 环境内,屏蔽的EMI机柜可增强保护。)
2) 切勿在同一个线管内使用信号线和电源。
3) 每当出现电磁兼容性问题时,请务必使用屏蔽电缆完成所有输入 和输出,(OMEGA Engineering可提供各种屏蔽信号线。) 将屏蔽层连接到模拟信号接地(如适用)或接地。
4) 在靠近仪表的每根信号输入线上安装一个 (或多个)铁氧化串珠。

Omega的政策是, 每当有可能获得改进时, 都会不断进行更改, 而不是型号更改。 这能让我们的客户 获得新技术和工程设计。

回到温度检测技术参考索引首页