咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

如何选择矿物绝缘热电偶的护套

H.L. Daneman, P.E.

简介

矿物绝缘金属护套(MIMS)热电偶包含配 套的热电偶线,这些热电偶线由通过轧 制、拉伸或旋锻等方式压缩直到减小至 护套直径的绝缘材料(通常是氧化镁) 包裹。MIMS热电偶的优势包括:

  • 实现热电偶线与周围环境的化学隔离。
  • 屏蔽电干扰源对热电偶的干扰。
  • 保护热电偶线和绝缘层免受冲击损坏。
  • 总装允许弯曲,具有灵活性。

二十年来,人们夸大了MIMS结构的性能。与非护套元件相比,MIMS结构频繁出现的 情况是:可靠性较低、耐久性较差,且温 度限制也较低。在400°C (750°F)以上的环 境中使用时,含镍MIMS热电偶特别容易出 现校准不稳和寿命缩短等问题,而这是使 用和选择热电偶时要着重考虑的因素。

滞后

热电滞后是导致校准不稳的一个重要因素。 滞后是镍铬合金(如K型)在温度为200°C 和600°C(最常发生在400°C)之间时发 生的一种短期有序/无序现象。其表现是 热电偶温度在此温度范围内周期变化时, 校准也会出现几度的变化。在200˚C和 1000˚C(最常发生在750°C)之间加热或 冷却时,N型热电偶的滞后可高达5°C。在 900°C时滞后为2°C到3°C。举例来说,如 果在500°C以下使用K型热电偶,可以通过 在450°C时进行整夜退火处理来减少滞后。

氧化

氧化是会影响校准的另一种现象。由于氧 化现象,Ni-Cr-AI合金(例如镍铬合金*)在500°C以上空气环境中的寿命有限。 有一种特殊形式的氧化被称为"线朽铬线"(Green Rot),它是指在含氧量低的环境(例如空气有限且不流通的护套中)中发 生选择性铬氧化。镍铬硅的抗氧化温度高达约1250˚C (2300˚F),并且不会出现线朽铬线。

几种称为"Nicrobell"(**)的新型护套材 料都包含铌含量为1.5%或3.0%的镍铬 硅。Nicrobell"A"是为抗氧化而特制的。 另外一种称为Nicrosil +(***)的护套材料包 含镍铬硅和0.15%的镁。据报告(见参考 文献4),与一些经过测试的Nicrobell材料 相比,这种材料不易剥落,而且寿命可能 会更长。

镍铬硅本身对还原气体(大部分燃烧过程 或许多热处理过程的产物)的耐受能力不 高。将镍铬硅用作护套材料的其他改造方

法(如Nicrobell B、C和D)可用于应对典 型的非氧化环境。

污染

影响校准稳定性的第三个因素是污染。矿物绝缘、一体化设计、金属护套热电偶背后的理念是,对包裹热电偶线和填充护 套的极细矿物氧化物(通常为氧化镁)绝缘层进行均匀压缩能密封内部空间,从而消除污染。通过旋锻、轧制或拉伸压缩 的绝缘体85%左右是固体材料。这很有用,因为管材可以弯曲,也可以制造直径更小的组件。但是,它确实可能发生气 体(如水蒸气或空气)侵入的现象。组成热电偶线或护套的元件也可能发生蒸汽扩散。Bentley和Morgan断定,透过氧化镁 绝缘层的锰蒸汽相扩散对热电偶校准的影响最大。

金属疲劳

金属疲劳是热电偶寿命缩短的另一个原因。护套和热电偶线之间的温度线性膨胀系数差异能导致加热或冷却时发生应变。这些 应变会因金属疲劳最终导致断裂。加热到900˚C时,镍硅电偶合金与304不锈钢的热膨胀差异为长度的0.4%。镍铬硅与镍硅 (支腿最容易断裂)相比,两者的膨胀系数差只有0.05%。因此,对于N型热电偶的支腿来说,镍铬硅、Nicrosil+或Niobell制成 的护套比不锈钢护套的抗金属疲劳性要好。

成分

不锈钢护套热电偶的成分变化通常高于Inconel (****)护套热电偶。Anderson等人进行的测试表明,KN支腿会出现铬元素增

加,铝元素减少。这些成分变化是导致热电偶发生校准变化的主要因素。

大多数不锈钢的含锰量为1%到2%。304不锈钢的含锰量约为2%。其他不锈钢的锰浓度在1%到10%之间。Inconel的含锰 量高达1%。根据经验,在1100˚C时持续1000小时,护套材料中每1%的锰能导致出现-10˚C的校准偏移。根据Bentley的测试, 在1200˚C时,直径为3 mm的N型不锈钢护套在1000小时内漂移-24˚C。

湿度

护套内的水蒸气会产生多方面的影响。它能迅速被氧化镁吸收,从而降低绝缘电阻。湿气侵入可以在短短几分钟之内毁掉 MIMS热电偶组件。轻而言之,它会破坏镍铬合金表面的氧化保护涂层,进而加速损坏热电偶组件。因水蒸气而导致的变化 后果非常严重,能使绝缘电阻降低,足以使受影响的热电偶失效。绝缘电阻降低,能导致形成开路后出现具误导性的温度读 数、提早失效,甚至读数错误。

在热电偶制造或维修过程中可以引入水蒸气,甚至会因空运或在建筑工地长期存储(例如六个月)过程中产生的气压变化而引入水蒸气。

建议

虽然上述内容未提及,但这些热电偶材料的直径与高温环境下的稳定性和长寿命之间存在着一定的关系。在高温环境下,支 撑电加热器的砖表面会变为导体。这会导致电流通过热电偶护套(也可能通过测量仪器)传导到地面。

图1. 1200°C真空环境中直径3 mm不锈钢护套及Inconel 600护套K型和镍铬硅热电偶 漂移与镍硅热电偶漂移的比较。漂移曲线中的波谷是"就地非均匀性测试"的结果,测试取样是从炉中取出的5 cm。

图2. 尖端维持在1100°C的N型热电偶的原位漂移。曲线分别表示空气中带有外径为3mm的310 不锈钢(SS)或镍铬硅(NCR)护套的矿物绝缘金属护套热电偶,以及1.6mm裸线热电偶。后者的漂移范围也已指明。

应避免在温度较高或具有腐蚀性的工业环 境中使用最精细的金属护套热电偶(细到1 mm)。

对矿物绝缘、金属护套的热电偶来说,与镍铬热电偶(如K型或N型)配合使用时,不锈钢护套的效果比Inconel 600或改 良的镍铬硅护套差。改良的镍铬硅护套热电偶可在高达1100°C(N型为1200°C到1250°C)时提供更强的抗氧化能力、降低 因热膨胀差异导致的故障、提高延展性并消除因不锈钢或Inconel中锰的蒸汽扩散引起的漂移问题。

考虑到较新材料的供货现状,用户可以选择低锰(0.3%或更少)Inconel金属护套K型MIMS热电偶,直到改良的镍铬硅金属 护套K型或N型及相应的支持数据成熟。

(*) CHROMEL是Hoskins Manufacturing Co.的商标。

(**) NICROBELL是NICROBELL Pty. Ltd 的商标。NICROBELL护套合金已在包 括美国在内的多个国家/地区获得专利权。

(***) NICROSIL +是Pyrotenax Australia Pty Ltd的商标。

(****) NCONEL是International Nickel Co.的商标。

经H.L. Daneman P.E许可转载,电子邮箱:hankdan@comcast.net

参考文献
  1. Anderson, R. L., Ludwig, R.L.,FAILURE OF SHEATHED THERMOCOUPLES DUE TO THERMAL CYCLING,Temperature, (1982) pp 939-951
  2. Anderson, R. L., Lyons, J. D.,Kollie, T G., Christie, W. H., Eby,R., DECALIBRATION OF SHEATHED THERMOCOUPLES, Temperature, (1982) pp 977-1007
  3. Bentley, R. E., NEW-GENERATION TEMPERATURE PROBES, Materials Australasia, April (1987), pp. 10-13
  4. Bentley, R. E., THEORY AND PRACTICE OF THERMOELECTRIC THERMOMETERY, 2nd Edition, CSIRO Div. of Applied Physics, (1990) 152 pages.
  5. Bentley, R.E., private communication, 11/22/90
  6. Burley, N. A., HIGHLY STABLE NICKEL-BASE ALLOYS FOR THERMOCOUPLES, J. of the Australian Institute of Metals, May (1972), pp 101-113
  7. Burley, N. A., Burns, G. W., Powell, R. L., NICROSIL AND NISIL: THEIR DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION, Inst. Physical Conf. Ser. No. 26, (1975), pp 162-171
  8. Burley, N. A., Jones, T.P.,PRACTICAL PERFORMANCE OF NICROSIL-NISIL THERMOCOUPLES, Inst. Physical Conf. Ser. No. 26, (1975), pp 172-180
  9. Burley, N. A., Powell, R. L., Burns,G. W., Scroger, M. G., THE NICROSIL VS NISIL THERMOCOUPLE:PROPERTIES AND THERMOELECTRIC DATA, NBS Monograph 161, April (1978), pp 1-156
  10. Burley, N. A., THE NICROSIL VS NISIL THERMOCOUPLE: THE FIRSTTWO DECADES, (1986) privatecommunication
  11. Burley, N. A., N-CLAD-N: A NOVEL ADVANCED TYPE N INTEGRALLY-0 SHEATHED THERMOCOUPLE OF ULTRA-HIGH THERMOELECTRICSTABILITY, High Temperatures-High Pressures, (1986) pp 609-616
  12. Burley, N. A., NICROSIL/NISIL TYPE N THERMOCOUPLE, Measurements & Control, April (1989),pp 130-133
  13. Burley, N. A., ADVANCED INTEGRALLY SHEATHED TYPE N THERMOCOUPLE OF ULTRA-HIGH THERMOELECTRIC STABILITY, Measurement, Jan-Mar 1990, pp 36-41
  14. Daneman, H. L., THERMOCOUPLES, Measurements & Control, June (1988), pp 242-243
  15. Frank, D.E., AS TEMPERATURES INCREASE, SO DO THE PROBLEMS!, Measurements & Control, June (1988), p 245
  16. Hobson, J. W., THE INTRODUCTION OF THE NICROSIL/NISIL THERMOCOUPLES IN AUSTRALIA, Australian Journal of Instrumentation and Control, October (1982), pp 102-104
  17. Hobson, J. W., THE K TO N TRANSITION - BUILDING ON SUCCESS, Australian Journal of Instrumentation and Control, (1985) pp 12-15
  18. Northover, E. W., Hitchcock, J. A., A NEW HIGH-STABILITY NICKEL ALLOY, Instrument Practice, September (1971), pp 529-531
  19. Paine, A., TYPE N AND K MIMS T/C’S, fax LNA5195, 11/23/90
  20. Wang, T P., Starr, C. D., NICROSIL- NISIL THERMOCOUPLES IN PRODUCTION FURNACES, ISA (1978) Annual conference, pp 235-254
  21. Wang, T. P., Starr, C. D., EMF STABILITY OF NICROSIL-NISIL AT 500˚C, ISA (1978) Annual conference, pp 221-233

经H.L. Daneman, P.E.许可转载

回到温度检测技术参考索引首页