omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

Types of Relays: Mechanical, SSR, Internal or External

What are Relays?

继电器是控制开关,它使用低功率电信号控制大多数类型的电路。理想继电器应用的一个例子是用一种电信号设置控制多个电路,允许在控制器和受控电路之间进行完全电隔离。

想想这些与体育赛事中的“接力赛”相关的信号,其中比赛由连续的部分组成,每个团队成员从一个队员传递到下一个团队成员,或者使用微波继电器或广播发射机继电器,它们重复或再现从另一个来源转发的应答机信号。

上述这些继电器应用有助于理解使用电磁控制开关和操作器或固态继电器控制器的继电器的不同过程。在1831年至1840年之间的某个地方,几个发明者正在经历其继电器实验的突破,并且正在完善其用于电报机的中继机制,该电报机旨在对重复信号进行数字化放大,以进一步扩大先前电报传输方案的传输范围。

基本继电器设计

在某些情况下,可能有多种类型的继电器都适合您的特定应用。了解各种波形因数、技术和继电器类型对于选择最适合您特定工作要求的继电器至关重要。有些应用依赖于继电器应用的某些优势,并且许多继电器都有不适用于所有类型的开关或控制器的限制,V=IR。
Process Controllers
智能继电器

机械继电器

Process Controllers
激光音乐喷泉
使用由电流激励的电磁线圈来打开或关闭用于一个或多个机械继电器的电路是一种安全的应用,因为系统需要靠电源来运行。磁场拉动或推动开关转臂,移除或开始接触。

继电器充当保护所用设备的绝缘体。当控制器(输入端)或负载(输出端)未电气连接时,继电器可防止任何电涌对您的应用造成损害。

使用具有大量机械继电器的系统可以按特定顺序或者使用一组自动定时器依次安全地打开和关闭多个设备。

使用多个机械继电器的常见示例是用于触发激光音乐喷泉显示屏的控制器,定时与激光灯、喷泉和音乐协调。这些系统之一的一个例子是Nam Van Lake Cybernetic Fountain(澳门南湾湖激光音乐喷泉)表演,它有288个聚光灯和86个喷口,构成精确编排的喷泉表演。音乐伴随着表演和一些激光动作。与电路相关的继电器包括加热和空调控制、制冷和洗涤机械。输入可以是电气的,输出直接是机械的,或者通常使用反向设置。

其他类型的继电器包括液压继电器或气动继电器。所有类型的继电器都包含位于线圈内的敏感元件,这些敏感元件由AC或DC电流供电/断电。

固态继电器

Process Controllers
固态继电器
Process Controllers
柔性硅橡胶玻璃纤维绝缘加热器
这些继电器执行相同的功能,但与机械继电器不同,因为它们没有活动部件。固态继电器是使用光而不是磁力来驱动开关的半导体器件。大多数使用固态继电器或SSR的系统都有发光二极管或使用来自LED光源的光。开放空间的负载端感测光,触发控制电路打开和关闭的固态开关。

使用固态继电器的优点是它们可以防止电路受到电噪声的影响。SSR没有接触反弹,它们具有低EMI/RFI,与机械继电器相比,由于没有活动部件,它们的使用寿命更长。然而,固态继电器只能处理单极开关。

脉冲输出是一种无限期地保持接触位置而不需要向线圈施加任何功率的形式。在闭锁继电器(保持继电器、止动继电器或脉冲继电器)时发现,脉冲输出的优点是一个线圈将在切换继电器的瞬间消耗功率。这种形式的脉冲继电器触点可以在断电时记住开/关设置。使用带脉冲输出的建筑照明系统的遥控器,当交流通电线圈持续接通时,不会产生任何特征性的嗡嗡声。

例如,在线圈断电之后,用永磁体或偏心弹簧制造的两个相对的线圈将触点保持在适当位置。用到一个线圈的脉冲将继电器打开,冲动对面的线圈将继电器关闭。这些继电器形式可用于许多工业应用,例如航空电子工业,其中高科技控制系统需要控制简单开关和单端输出。当继电器需要剩余磁芯时,为了保持在操作位置上的接触,需要相反极性的电流脉冲来释放触点。

公式为I=P/V。例如,假设有一个15,000 W的加热器,我们正在为其加电120V,以加热一块铝板。电流将为10,000/120=80 A。由于示例控制器使用直流脉冲信号,我们需要继电器SSRL660DC100,其额定电流为100 A。示例:SRFG-624/10-P + CN32PT-440 + SSRL240DC25。

带导热垫,SSRL240和SSRL660系列具有高可靠性、Vdc输入/Vac输出或Vac输入/Vac输出。使用SSRL系列与温度控制器一起控制大型电阻加热器。可以使用两个或三个SSR来控制三相负载。

推出新型PlatinumTMTM 系列低成本温度和过程控制器

Process Controllers
PLATINUM系列温度和过程控制器
Platinum系列温度控制器精度高,响应快速,具有三色可编程显示器,每次触发报警时都能够改变颜色和/或改变指定输出的状态。该显示器是一个大型9段数码管,用于各种机械继电器、SSR、直流脉冲、电流输出或模拟电压配置。

模拟输出完全可扩展,可按照您的显示器配置为比例控制器或重传。包括热电偶、热敏电阻、RTD和过程电压/电流的通用输入。

为什么这款产品是同类产品中最强大的产品之一?

OMEGA Engineering解释说:“通常仅在更昂贵的控制器上才能找到的附加功能使其成为同类产品中功能最强大的产品。其中一些额外的标准功能包括:用于级联控制设置的远距离设定点,高-高/低-低报警功能,外锁存器复位,外部升温和保温程序启动,组合加热/冷却控制模式,配置保存和传输以及配置密码保护。

白皮书
下载以下内容白皮书
Types of Relays
Solid State Relays | 技术参考
Types of Relays: Mechanical, SSR, Internal or External 技术学习 - OMEGA Engineering®
400-820-0559