omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

无线蓝牙技术的优缺点

蓝牙技术是设备间无线连接的全球标准,由Jaap Haartsen博士在1994年发明,当时他供职于爱立信公司。

原先的理念,是用蓝牙无线代替RS-232,后来,爱立信,诺基亚,英特尔,IBM和东芝联合组建蓝牙特别兴趣小组,深层次的使用蓝牙技术。

蓝牙是把数据通过无线电短距离传输,最远328英尺或者100米,由于干扰的原因,大部分设备间的距离控制在30英尺。蓝牙无线传输频率为2.4~2.485GHZ 之间,属于扩展频谱,跳频全双工信号。

蓝牙无线需要芯片电路和软件程序连接设备来传输无线电波。它有统一的通讯标准,有助于蓝牙技术得到广泛使用。因此它广泛应用于移动电话,汽车,医疗设备和健康检测设备。外界普遍预计蓝牙会在物联网的发展中起到关键作用。

蓝牙技术的优点

  • 低功率,便于电池供电设备工作
  • 便宜,可以应用到低成本设备上
  • 同时管理数据和声音传输
  • 低延时

蓝牙技术的缺点

  • 传输距离有限
  • 数据传送速率为24 Mb/s
  • 不同设备间协议不兼容
  • 需要本地数据记录,以确保数据不间断可用

蓝牙型号

UWBT系列可用在热电偶、 RTD、 相对湿度& 温度, 和 pH & 温度型号中。 RTD和热电偶变送器可配M12或单独连接器。


UWBT-RTD-TB RTD带接线端子连接头

UWBT-RH 相对湿度(含探头)

UWBT-TC-UST 热电偶含通用TC连接头

UWBT-PH pH 变送器

UWBT-TC-M12 热电偶带M12连接

UWBT-RTD-M12 RTD带M12连接


白皮书
下载以下内容白皮书
过程监控
400-820-0559