你每天呼吸的空气中,包含维持你生命的氧气,氮气,二氧化碳,以及会危害到我们的化学物质,如甲醛或是一氧化碳。我们工作环境的舒适度,取决于温度,湿度以及大气压力这些空气的特性。现在,我们将空气以及生产过程中用到的化学物质混合在一个空间内,比如工厂。那么在这个空间内的混合气体会变得让人不舒服,甚至立刻中毒。因此,在这样的情况下,我们需要对这种混合气体进行适当的处理,来解决这个问题。
摄入有害化学物质后,会影响到身体健康:
1. 会刺激你的眼黏膜,鼻黏膜,喉黏膜
2. 会使你呼吸困难,咳嗽,气喘,胸闷
3. 会使存在的健康问题更加恶化
4. 会提升心脏疾病,癌症,肾脏疾病,肝脏疾病的发病率
健康的成年人可以抵抗浓度低的化学有害物质,如一氧化碳和甲醛。但是,这些有害物质会粘附在他们的衣服上,一起回到家里。这就会影响到在家中抵抗力较低的婴儿和孩子。
工厂空气风险管理
风险管理的调查着手于现状。工厂环境风险管理着手于监测现有的环境空气。监测环境空气来满足OSHA的标准,来提供员工的岗位补贴,来监测暖通空调系统,来监测极端环境确保人身安全。
实现的第一步是监测。数据的采集,分析和诠释。发现问题并实施解决问题的方案。最后,在监控现状的条件下,确保解决方案的功效。
职业安全与健康管理(OSHA)
OSHA的任务着手于室内工作环境。利用他们的工具来开展行动,任何人都可以从OSHA网站上得到这些工具。他们之中最有用的服务是西班牙语,尤其是相关的技术数据,如适合个人的防护装备,是否需要穿上它。确保每个人都有保护自己的意识。