omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

数据记录器

数据记录设备简介

从技术上来讲,数据记录器是任何可以用来存储数据的设备。这包括许多数据采集设备,如插件板或使用计算机作为实时数据记录系统的串行通信系统。

然而,大多数仪器制造商认为数据记录器是独立的装置,可以读取各类电信号并将数据记录在内存中以便稍后下载到电脑。

数据记录器的优点是,它们可以不依赖电脑而独立运作,不像许多其它类型的数据采集设备。数据记录器有各种形状和大小。范围包括简单经济的单通道固定功能记录器更强大的能处理数百个输入的可编程器件。

Portable Data Logger

详细了解数据记录器

信号类型

1. 交流电压/电流
2. 光 开/关
3. 冲击/加速度
4. 桥/应变/负载/压力
5. 电机 开/关
6. 声音
7. 露点
8. PH值
9. 压力
10. 温度
11. 事件或状态
12. 过程电压/电流
13. 热敏电阻
14. 频率
15. 相对湿度
16. 热电偶
17. 液位
18. 电阻式温度检测器

选择数据记录器

选择一个数据记录器应考虑以下参数.

输入信号

OMEGA提供的数据记录器与大多数类型的信号兼容。一些数据记录器专用于某些特定的输入类型,其它的则可编程设置不同类型的输入。OMEGA为多种类型的信号提供了广泛的数据记录器,包括热电偶,声音,pH,压力等等(参见“信号类型”列表)。

输入数量

RDXL12SD,12通道数据记录器,适合多种类型的热电偶输入,大容量SD卡存储容量,兼具RS232/USB PC计算机接口。
OM-CP-OCTPRO,8通道数据记录仪,可同时测量电流、电压、温度和脉冲等多种信号,5”触摸全彩色显示屏,多大1,000,000个读数记录,使用可充电3.7 V锂离子电池组,待机长达100小时。

大小

许多应用的空间都很限制,在这种情况下,数据记录器的大小可能是一个重要的选择参数。OMEGA的OM-CP系列数据记录器结构非常紧凑并包括适合大多输入类型的型号。

速度/内存

与实时数据采集系统相比,数据记录器一般具有较低的采样率。这通常是因为它们把数据存在有限的内部存储器中。数据传输速率越高,所需内存就越大。因此,当选择数据记录器时,确定采样率和采样时间很重要,这样可以计算所需内存。例如,如果应用程序需要的采样率是每秒1次,测试必须持续一个小时,那么数据记录器必须能存储3600个样本(1个样本/秒 * 1小时 * 3600秒/小时)

实时操作

在某些应用中,可能需要在计算机上实时显示收集到的数据。特定的数据记录器,如OMEGA的OM-CP系列支持这一功能。

选择数据记录器时考虑的关键因素


1. 输入信号

2. 输入数量

3. 大小

4. 速度/内存

5. 实时操作

为什么选择数据记录器而不是其它类型的数据采集仪器??

用于采集和存储数据的仪器通常有三种类型。它们是 1) 实时数据采集系统;2) 图表记录仪 和 3) 数据记录器。

数据记录器通常比图表记录仪更经济。它们有更大的灵活性,并提供更多样化的输入类型。大多数数据记录器收集的数据可直接传送到电脑。虽然有些图表记录仪也有此功能,但通常会增加大量的费用。

数据采集系统提供了很大的灵活性,在要求高采样率时无疑具有很大吸引力。然而,因为它们需要连接或安装到计算机中,当收集数据时,必须有一台计算机在场并同时运行。数据记录器则可脱离计算机独立收集数据,数据通常被收集到非易失性存储器 中以备稍后下载到电脑,在数据收集过程中并不需要计算机。这使得它们非常适合需要便携的应用。 数据采集系统提供了很大的灵活性,在要求高采样率时无疑具有很大吸引力。然而,因为它们需要连接或安装到计算机中,当收集数据时,必须有一台计算机在场并同时运行。数据记录器则可脱离计算机独立收集数据,数据通常被收集到非易失性存储器 中以备稍后下载到电脑,在数据收集过程中并不需要计算机。这使得它们非常适合需要便携的应用。

选择合适的数据记录器

蓝牙数据记录器 蓝牙数据记录器
蓝牙无线发射器连接智能手机或平板电脑来读取、监控和记录测量结果。这些发射器可测量不同的传感输入,包括但不限于Ph、RTD、相对湿度。数据通过蓝牙无线技术传输到安装了app的智能手机或平板上。app应用可为智能手机匹配和设置多种发射器。
无线数据记录器 无线数据记录器
无线数据记录器可用来测量和记录周围的压力、湿度和温度。这种动态数据记录器是监测天气数据、测量高层建筑的大气压力和监测储存量的完美之选,同样也适用于包含敏感材料的仓库环境。
小型单输入数据记录器 小型单输入数据记录器
小型单输入数据记录器一般都是低成本记录器,专门用于某个特定的输入类型。这种类型的数据记录器通常用于运输业。典型的应用是将一个温度数据记录器置于食品货物中,以确保食品温度不超出可接受的范围。除了温度,小型单输入数据记录器还提供其它种类繁多的输入类型。
多通道数据记录器 固定输入多通道数据记录器
固定输入记录器有固定数量的输入通道,一般是专门为特定类型的输入。OMEGA提供固定输入数据记录器,1至8个通道不等。
手持式多通道数据记录器 手持式多通道数据记录器
手持式多通道记录器常用于需要将记录器从一个地方携带至另一个地方的应用。它们也常用在台式或实验室环境。除了可在内部存储数据,有些型号甚至包含板上打印机,可以立刻提供硬拷贝。
模块化数据记录器 模块化数据记录器
模块化数据记录器可配置,可通过使用插件模块扩展。模块通常可现场配置,用户可加入更多通道以满足应用需求。

常见问题

数据记录器是否需要连接到电脑?

不需要。有些数据记录器提供实时显示的选项,但所有OMEGA数据记录器都独立收集数据,并不依赖电脑。

数据记录器的最大采样率是多少?

采样率取决于具体型号。虽然大多数数据记录仪最大数据传输速率为每秒1至2个样本,但OMEGA提供一些可采集每秒大于100个样本的数据记录器。

数据记录器的动力是怎样的?

大多数数据记录器由电池供电,有的也提供外接电源选项。

电池供电的数据记录器可以持续多久?

数据记录器的电池寿命取决于包括具体型号和采样率在内的多个参数。一般来讲,采样率越快电池寿命越短。很多OMEGA数据记录器的电池寿命可长达十年。

如果电源或电池出现故障,数据记录器会丢失数据吗?

大多数OMEGA数据记录器使用非易失性内存。这意味着当电源出现故障时数据不会丢失。

数据记录器记录数据可持续多长时间 ?

记录时间取决于数据记录器的内存容量和所需的采样率。要确定持续时间,用内存容量除以采样率。例如,假设一个给定的数据记录器可存储10,000个样本,如果需要每分钟记录2个样品本,数据记录器可以运行 10,000/2 即5,000分钟(大约3.5 天)。如果采样率削减一半(每分钟1个样本),记录时间将增长一倍至7天。
数据记录器 | 技术参考
双线变送器 : 适用于温度应用 高速光纤红外变送器温度测量的"正确之选" 实用温度测量
400-820-0559