omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

OMEGA手持蓝牙无线温度、湿度和PH变送器
让您的智能手机或平板电脑变成数据记录和监控设备,
变送器的备份数据记录功能有利于保证数据完整性 - 停产

UWBT 系列 - 停产

无线温度、湿度和PH变送器 | UWBT 系列 - 停产

无线温度、湿度和PH变送器

查看下面所有型号

  • 便携数采
    把你的智能手机或者平板电脑编程一个便携数采系统
  • 简单的无线配置
    蓝牙技术可以实现发射器和移动设备的对联
  • 强大的读取和记录能力
    记录间隔可达每秒10点,下载,分享,上传或者通过手机发送数据到E-mail
  • 温度,RTD,PH 和湿度
    兼容热电偶,RTDS,PH,和其他传感器

产品描述

UWBT系列现已停产。Omega新款蓝牙产品会在2019年初发布, 并作为您的替代及升级产品。

下载应用程序
OMEGA UWBT系列无线发射器可以把你的智能手机或者平板变成一个数据记录仪或者监视器。它兼容多种不同的传感器,比如热电偶,RTDs,相对湿度和PH-并且采集的数据可以经由蓝牙直接发送到智能手机或者平板。这种创新的,强大的,便利的技术可以使你建立强大的温度,PH,相对湿度测量系统。



把你的设备变成数据采集系统

蓝牙技术使得UWBT发射器可以连接到您的手机或者平板电脑上,并进行数据的传输的存储到客户自己的移动设备上,支持安卓,IOS和Kindle系统。







E-mail,分享,更新数据等等

数据可以从你的手机上发送到E-mail地址或者云端服务器。UWBT系列发射器也可以通过USB连接电脑安装,下载数据,读取实时传感器数据从发射器端,升级软件





同一款APP可以配对多种发射器

允许配对和设置多种发射器。通过数字,图表,模拟表盘等方式浏览数据。实时数据可以记录在智能手机或者平板电脑,采样间隔从1秒1点到1分钟1点可调。为了保证数据的可靠性,数据也允许记录在UWBT发射器内部,采样间隔从10点/s到1点/mins,然后再下载到你的智能设备。





6种款式可选

UWBT系列可以选择3线RTD;相对湿度&温度;热电偶(标准迷你插头);PH&温度;热电偶和RTD(M12接口)

UWBT-RTD-TB RTD with terminal block connection
UWBT-RH Relative humidity (includes probe)
UWBT-TC-UST Thermocouple with universal TC connector
UWBT-PH pH transmitter
UWBT-TC-M12 Thermocouple with M12 connection
UWBT-RTD-M12 RTD with M12 connection
所有金额以RMB显示

产品手册:

下载 快速入门指南 (中文)
下载 手持式蓝牙无线发射器系列用户手册 (中文)
400-820-0559