咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

常见问题解答

问:我能使用多少英尺的热电偶线?

答: 对于具体设备,请查看其规格来了 解是否对输入阻抗有限制。但根据 经验,最大将电阻限制为100 Ω, 并且这取决于线规;直径越大,电 阻越小,信号传输的距离就越长。 但是,如果环境中有电气噪声,则 需要能传输4 ~ 20 mA信号的变送 器,这样可以传输更长距离,并且 抗噪声能力更强。

问: 我应该使用接地探头还是非接地探头?

答: 这取决于仪器。如果有任何机会可 以存在接地参考(通常在输入未隔 离的控制器中),则需要非接地探 头。如果仪器是手持式仪表,则几 乎总是使用接地探头。

问: 我需要使用何种型号的继电器来控制我的加热器?

答: 这必须通过已知参数进行计算。 获取加热器的总功率,并用该值(以 瓦特为单位)除以加热器的额定电压 (以伏特为单位)。所得答案将是安 培数,且固态和机械继电器通过以安 培为单位的“额定电流”标定。

问: 我可以将4 ~ 20 mA控制输出发送到图表记录器来检测过程输入吗?

答: 不可以。控制输出专用于控制阀或一些等效控制设备。如果您需要将模拟信号发送到记录设备,则请选择具有“重传或记录器输出 ”选项的控制器。

问: 我可以将一个热电偶信号分到两个独立的仪器吗?

答: 不可以。热电偶信号是非常低级的 毫伏电压信号,只应连接到一台设 备。分到两台设备可能会导致读数 错误或信号丢失。解决方案就是, 使用“双”热电偶探头,或使用变 送器或信号调节器将一个热电偶输 出转换为一个4 ~ 20 mA信号;然后 新信号便可发送到多个仪器。

问: 各种热电偶的精度和温度范围为何?

答: 这些数据已汇总在第11页的表格 中。重要的是要了解精度和范围取 决于以下因素:热电偶合金材料、 测量温度、感应器结构、护套材 料、测量介质、介质状态(液态、 固态或气态),以及热电偶线直径 (外露时)或护套直径(热电偶线 未外露且已经过铠装时)。

问: 为什么我不能使用任何万用表测量热电偶的温度? 如果我不使用热电偶温度计,会导致何种误差?

答: 热电电压的量值取决于特定热电偶 合金头的闭路(感应)端及开路 (测量)端。使用热电偶的温度感 应仪器会考虑测量端的温度来确定 感应端的温度。大部分毫伏表没有 此项功能,也不能进行非线性调整 来将毫伏电压测量转换为温度值。 可以使用查找表更正特定的毫伏电 压读数,并计算感应到的温度。但 是,更正值需要不断重新计算,因 为它通常不是恒定的,会随时间变 化。测量仪器端和感应端的小温度 变化将改变更正值。

问: 测量温度时,我如何在热电偶、电阻温度检测器(RTD)、热敏电阻和红外线设备间选择?

答: 您必须考虑各种传感器及所提供仪 器的的特性和成本。此外还要考 虑: 热电偶通常可以测量大温度 范围内的温度,成本低廉且非常耐 用,但不如RTD和热敏电阻精确和 稳定。RTD稳定且能测量非常大温 度范围内的温度,但不如热电偶耐 用和实惠。由 于RTD需要电流才能 进行测量,因此它们容易因自热而 不准确。热敏电阻比RTD和热电偶 更准确,但测量的温度范围更有局 限性。热敏电阻也容易自热。红外 传感器可用于测量比任何其他设备 都高的温度,且无需直接接触测量 表面便可进行测量。但是,红外传 感器通常不够准确且对表面发射效 率(更确切地说是表面发射率)很 敏感。红外传感器可以使用光纤电 缆测量不在直接视线以内的表面。

问: 选择红外线温度测量设备时最经常忽略的两点考虑是什么?

答: 测量表面必须完全在视野内,并且必须考虑表面发射率。

问: 解决电噪声问题的好方法是什么?

答: 1) 使用低噪声屏蔽导线、连接器和 探头。2) 使用可抑制EMI和RF辐射 的仪器和连接器。3) 考虑使用模拟 信号变送器,尤其是电流变送器。 4) 评估使用数字化信号的可能性。

问: 如果部件正在移动,我是否仍然可以测量温度?

答: 可以。使用红外线设备或直接接触式传感器加滑环组件。

问: 两色红外线系统是否可用于测量低发射率表面?

答: 只可在高温环境中使用,即700°C(1300°F)以上的环境。

问: 如果红外线高温计的光点直径大于目标直径将会出现什么样的误差?

答: 这将是不确定的。该值将是一个加权平均值,不一定可重复。

问: 应与OS36、OS37和OS38设备配合使用何种读数设备?

答: 使用DP5000,BS6000或HH-200系列。

回到温度检测技术参考索引首页